Chargement...

Leviton annonce la prise double de type A et de type C avec chargeur USB Power Delivery

La nouvelle prise offre un total combiné de 60W puissances de charge pour une charge haute vitesse

Melville, N.Y. – 12 octobre 2023 Leviton, un fournisseur de premier plan de technologies de maison intelligente sans fil et de dispositifs de câblage électrique, a annoncé aujourd’hui la sortie de sa prise de chargeur USB double de type A et de type C de 60W avec technologie Power Delivery (PD), disponible en modèles 15A et 20A. Le dispositif fournit jusqu’à 50 watts de puissance sur son seul port Type-C et offre jusqu’à 2X la puissance de charge lorsqu’il est associé à des dispositifs activés par PD pour une charge haute vitesse et efficace.

« Power Delivery fournit un niveau de puissance plus élevé que les offres de recharge standard. En tant que chef de file de l’innovation électrique, Leviton est savamment positionnée pour apporter cette technologie à nos clients afin de répondre à leurs besoins de recharge en évolution pour la maison et l’entreprise », a déclaré William Randall, directeur de la gestion des produits chez Leviton Residential. « Les chargeurs USB Leviton avec technologie Power Delivery sont le choix sûr et fiable pour charger efficacement les dispositifs avec des exigences d’alimentation plus élevées. »

Les prises de chargeur USB double type A et Type-C avec technologie Power Delivery sont dotées d’une puce intelligente qui reconnaît et optimise la charge du dispositif connecté. La protection intégrée contre les surintensités aide à protéger les circuits électroniques contre la réception d’une trop grande puissance, ce qui peut les endommager, et un thermorégulateur interne empêche les circuits électroniques de surchauffer pour un rendement sûr et fiable. Avec une puissance totale de 60 watts, la prise offre la solution idéale pour charger les téléphones intelligents compatibles PD, y compris le nouvel iPhone® 15, les tablettes, les ordinateurs portables et plus encore, ainsi que les dispositifs de type A.   

Grâce à leur profil profilé, les prises de chargeur USB doubles de type A et de type C avec technologie Power Delivery remplacent facilement une prise standard pour une mise à niveau pratique et puissante. Ses ports USB sont testés pour répondre aux exigences de l’industrie pour résister à plus de 10 000 insertions et les prises sont inviolables pour aider à empêcher l’accès à la plupart des objets non homologués ou étrangers. Il est compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1.

Les prises de chargeur USB Leviton de type A et de type C double avec technologie Power Delivery sont idéales pour les applications résidentielles et commerciales, notamment les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les dortoirs universitaires, les salons d’aéroport, les hôpitaux, les salons et spas, les hôtels, les salles de réunion, les cafés, les restaurants et plus encore.

La prise est actuellement offerte en blanc et est offerte avec une garantie limitée de 2 ans. Il est compatible avec la gamme complète de dispositifs de  câblage Decora® de Leviton, les plaques murales Decora et les plaques murales sans vis Decora PlusMC.

Pour plus de renseignements sur le produit, visitez www.leviton.com/usb.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com/residential.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, de l’alimentation et connecte les espaces  quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.voutube.com/Levitonmfa.