Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Leviton annonce l’approbation du type pour les environnements navals et marins

La nouvelle approbation comprend les câbles en cuivre MarineSafe de cat. 6, cat. 6A et cat. 7 de Leviton

Glenrothes, R.-U. 24 avril 2023 – Aujourd’hui, Leviton a annoncé l’amélioration de sa gamme de câbles en cuivre MarineSafe de cat. 6, cat. 6A et cat. 7 avec l’ajout de la certification d’approbation de type registre de Lloyd’s pour une utilisation dans les installations maritimes et offshore. Le processus d’approbation de tiers certifie que les câbles ont été testés selon un large éventail de critères. Le registre de la communauté des hollandais a commencé il y a plus de 260 ans pour améliorer la sécurité des navires. Le processus de certification du type d’homologation (AT) du registre de la société est à la fois extrêmement rigoureux et complet pour garantir que les produits testés fonctionneront dans des environnements maritimes rigoureux. L’approbation vérifie que les câbles de Leviton répondent aux exigences strictes des installations à bord et offshore.

« Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec Leviton pour leur permettre d’obtenir l’approbation de type et nous nous réjouissons à l’idée d’une collaboration continue », a déclaré Lindsay Butler, spécialiste électrotechnique principal au Royaume-Uni et en Irlande pour le registre de la société.

Les câbles MarineSafe de Leviton sont dotés d’une gaine améliorée sans halogène à faible dégagement de fumée (LSHF) qui assure d’excellentes caractéristiques de température de fonctionnement et d’incendie, ainsi que d’une conception qui assure un rendement électrique bien au-delà des normes ISO/CEI et ANSI/TIA. Utilisés en conjonction avec la connectivité Leviton, ces câbles offrent aux constructeurs navals et à ceux qui conçoivent des réseaux de câblage structuré pour les environnements marins le portefeuille de solutions dont ils ont besoin pour déployer des applications de données essentielles à la mission jusqu’à 10 Go/s, tout en permettant l’alimentation par Ethernet (PoE) jusqu’à 100 watts.

« Grâce à la certification complète d’approbation de type pour notre famille de câbles MarineSafe, nous améliorons la performance de nos produits et permettons à nos clients d’obtenir les solutions de haute qualité dont ils ont besoin pour les environnements exigeants dans lesquels ils travaillent », a déclaré Jonathan Dunbar, gestionnaire de produits senior, Solutions de réseautique pour l’Europe.

La nouvelle gamme améliorée de câbles MarineSafe comprend :

  • S/FTP MarineSafe de cat. 6
  • MarineSafe de cat. 6A S/FTP
  • MarineSafe de cat. 7 S/FTP
  • U/FTP MarineSafe de cat. 6
  • U/FTP MarineSafe de cat. 6A

Le câble MarineSafe est fabriqué à partir d’énergie 100 % renouvelable dans l’usine de fabrication PAS2060 de Leviton au Royaume-Uni et fourni dans un emballage 100 % recyclable. Pour en savoir plus, consultez : LevitonEMEA.com

###

À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.