MELVILLE, N.Y. – 9 avril 2024 Leviton a annoncé aujourd’hui l’expansion de la gamme de détecteurs intelligents avec des contrôleurs de pièce (SRC) et des détecteurs de plafond (CMS) intelligents. La gamme simplifie les commandes d’éclairage avancées en intégrant plusieurs stratégies de commande dans un dispositif autonome, rentable et facile à installer. En ne nécessitant que deux dispositifs au lieu des quatre normes de l’industrie en matière de conformité aux codes, les solutions simplifient l’installation.
Les utilisateurs ont un contrôle supplémentaire avec la possibilité de commander sans fil les détecteurs avec le nouvel interrupteur complémentaire sans fil et le gradateur complémentaire sans fil. La solution est entièrement configurable avec l’application Smart Sensor, permettant aux utilisateurs de personnaliser les stratégies de commande d’éclairage pour répondre à l’intention de n’importe quel espace.
« Nos contrôleurs et détecteurs de pièce à montage au plafond intelligents offrent une solution de puissance exclusive sur le marché, ne nécessitant que deux dispositifs à installer pour un système de commande d’éclairage complet, plutôt que les quatre types de l’industrie. Ils garantissent non seulement la conformité au code, mais simplifient également les processus de conception, d’installation et de configuration », a déclaré Tom Leonard, vice-président des commandes chez Leviton. « Nous avons conçu ces solutions pour aider nos clients à répondre aux exigences du projet avec moins de composants, tout en réduisant les coûts de matériel et de main-d’œuvre sans avoir besoin de mise en service. Toute la configuration est effectuée avec l’application Smart Sensor. »
En plus de la détection de mouvements/d’absences, de la gradation et de l’exploitation de la lumière ambiante, les solutions SRC et CMS de Leviton peuvent être mises en réseau sans fil pour étendre le champ de vision des espaces jusqu’à 1 000 pieds carrés et contrôler jusqu’à dix zones indépendamment. Les utilisateurs peuvent ajouter une commande manuelle avec une commande à 3 voies voies ou à plusieurs voies avec des gradateurs complémentaires sans fil, des interrupteurs complémentaires sans fil ou des claviers à basse tension PLVSW. Les nouveaux contrôleurs et détecteurs de pièce sont également homologués UL924 pour l’éclairage d’urgence.
« Ces nouvelles solutions sont basées sur la même plate-forme que le populaire contrôleur de pièce Provolt (PRC) et la gamme de détecteurs de Leviton », a déclaré M. Leonard. « Nous avons conçu des capacités étendues dans le nouveau matériel et intégré des paramètres de configuration supplémentaires dans l’application Smart Sensor pour un contrôle amélioré. »
Les dispositifs SRC et CMS sont dotés d’un mode par défaut prêt à l’emploi et répondent aux exigences minimales du code avec un fonctionnement de mise sous tension automatique/hors tension automatique et un délai d’éteinte de 20 minutes. Le gradateur complémentaire sans fil, l’interrupteur complémentaire sans fil ou les claviers à basse tension peuvent être ajoutés pour un contrôle manuel et sont dotés d’un mode par défaut prêt à l’emploi. Les nouvelles capacités de l’application de détecteur intelligent comprennent des options étendues pour affiner les réglages du détecteur afin de répondre aux exigences spécifiques de séquence de fonctionnement (SOO), de planification et de modèles pour pièces multiples pour une réplication rapide des pièces.
Les contrôleurs de pièce et les détecteurs de plafond intelligents peuvent être utilisés pour se conformer aux normes IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24 de 2022, Partie 6, détection de mouvements/absences, gradation, mise sous tension partielle, mise hors tension partielle, exploitation de la lumière ambiante, commande de charge de fiche et exigences de réponse à la demande.
Pour en savoir plus sur les contrôleurs de pièce et les détecteurs de plafond intelligents, visitez www.leviton.com/smartsensors.
À propos des commandes d’éclairage + de Leviton
Leviton Lighting & Controls offre des solutions d’éclairage innovantes dans les bâtiments commerciaux, de soins, industriels et résidentiels avec un éclairage et des commandes étendus conçus pour améliorer la vie des gens. Avec une collection de cinq des marques d’éclairage les plus respectées sur le marché, soutenue par un engagement à améliorer continuellement les commandes et la technologie qui les alimentent, Leviton Lighting & Controls dépasse les attentes des clients chaque jour. Leviton est un partenaire à source unique de produits hautement innovants et écoénergétiques, soutenus par un service et un soutien à la clientèle inégalés. Pour plus de renseignements, visitez https://www.leviton.com/en/solutions/commercial-lighting-and-controls.
À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, de l’alimentation et connecte les espaces quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfa.