Chargement...

Leviton présente la première prise à DDFT intelligente de l’industrie

La nouvelle prise relie la sécurité à la commodité que les propriétaires désirent pour la gestion intelligente de la maison.

MELVILLE, N.Y. – 26 septembre 2023 Leviton a annoncé aujourd’hui le lancement de la prise intelligente à DDFT (disjoncteur-détecteur de fuites à la terre), le dernier ajout au portefeuille de produits intelligents de la société. La nouvelle prise offre la tranquillité d’esprit aux utilisateurs en envoyant des notifications via l’application Mon Leviton directement sur leur téléphone intelligent si le DDFT se déclenche en raison d’une fuite à la terre. De plus, l’application fournit des détails en un coup d’œil sur l’état de protection, y compris si une fuite à la terre s’est produite ou si le DDFT est en mode de test. L’application Mon Leviton peut également identifier exactement quel DDFT intelligent s’est déclenché dans les maisons avec plusieurs prises à DDFT intelligentes installées.

« Notre nouvelle prise à DDFT intelligente offre la protection dont chaque maison a besoin contre les risques de choc électrique et d’électrocution en coupant l’alimentation si une fuite à la terre est détectée, ainsi que la commodité supplémentaire d’avertir instantanément les propriétaires lorsqu’un voyage se produit », a déclaré Stacy Genovese, gestionnaire de produits associé chez Leviton. « Il est idéal pour surveiller à distance les appareils critiques, afin que les propriétaires puissent prendre des mesures immédiates au cas où le DDFT se déclenche et coupe l’alimentation. »

La prise à DDFT intelligente, qui comprend une alarme sonore en option qui peut être activée ou mise en sourdine, est une mise à niveau de la prise à DDFT de Leviton avec alerte de déclenchement sonore. Il complète la gamme de produits Decora Smart® de Leviton et peut être combiné avec d’autres dispositifs compatibles avec Mon Leviton pour construire une solution intelligente pour toute la maison reflétant le style de vie connecté d’aujourd’hui.

Pour plus de sécurité, le dispositif est doté de la fonction de verrouillage de réinitialisation brevetée de Leviton qui empêche la réinitialisation si le DDFT n’est pas câblé ou ne fonctionne pas correctement. Les volets inviolables aident à empêcher l’insertion de corps étrangers involontaires pour une meilleure protection de l’enfant.

Cette prise à DDFT Smart conforme au code NEC® et certifiée Wi-Fi® offre une solution pratique pour les réfrigérateurs, pompes de puisard et autres appareils dans les endroits éloignés comme un garage ou un sous-sol. Il est également idéal pour les résidences secondaires et autres endroits éloignés où les vérifications visuelles quotidiennes sont peu probables.

La prise à DDFT intelligente s’harmonise avec la gamme de dispositifs Decora® de Leviton et est compatible avec les plaques murales sans vis Decora et Decora Plus™. Il est couvert par une garantie limitée de deux ans.

Pour en savoir plus sur la prise à DDFT intelligente de Leviton, visitez www.leviton.com.   

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.