MELVILLE, N.Y., É.-U. 9 janvier 2023 – Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations., un fournisseur de premier plan en équipement d’approvisionnement de véhicules électriques résidentiels (EVSE) et technologie de maison intelligente sans fil, a annoncé aujourd’hui le lancement des bornes de recharge de la série EV avec compatibilité avec l’application Mon Leviton, disponible au premier Q1 2023. La nouvelle série comprend des bornes de recharge de niveau 2 de 32, 48 et 80 A qui peuvent alimenter n’importe quel véhicule électrique en Amérique du Nord. S’intégrant facilement à l’écosystème Mon Leviton, les utilisateurs peuvent prendre le contrôle de l’ensemble de leur maison grâce à une seule application, y compris les chargeurs de VE, l’éclairage et les panneaux de distribution.
« Nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée de ce lancement EVSE. Non seulement elle élargit les portefeuilles de deux des principales marques de Leviton, mais elle offre également aux propriétaires de VE résidentiels une toute nouvelle expérience de maison intelligente », a déclaré Andrew Taddoni, directeur du développement commercial EVSE et de la gestion des produits, commercial et industriel Leviton.
Grâce à l’application Mon Leviton, les utilisateurs peuvent voir à distance l’état de la borne de recharge et quand elle est prête à charger, lors d’une séance de recharge active ou lorsqu’une séance est terminée. De plus, les utilisateurs peuvent être avisés si une défaillance se produit pendant une séance de recharge pour assurer un meilleur rendement.
En plus de voir la série EV, l’application Mon Leviton permet de contrôler Panneau de distribution intelligent de Leviton et le Decora Smart™ Wi-Fi® gammes de produits, permettant aux utilisateurs d’effectuer des actions telles que la visualisation en temps réel de la consommation d’énergie du panneau de distribution et la programmation des ambiances d’éclairage.
Mes bornes de recharge compatibles avec Leviton ne sont que le dernier ajout à la gamme EV Series de Leviton, qui a été officiellement lancée en 2022. La série a été repensée pour offrir une apparence et une sensation élégantes, une nouvelle classification Energy Star et des intensités plus élevées pour une recharge plus rapide des véhicules. Avec un logement étanche homologué NEMA Type 3R , les postes peuvent être installés dans un garage ou à l’extérieur en toute sécurité.
En plus de l’application Mon Leviton, la série EV peut facilement s’intégrer à d’autres solutions d’infrastructure électrique de Leviton, y compris les dispositifs de protection contre les surtensions. En reconnaissance de l’évolution rapide du marché des VE et de l’évolution de la gamme de chargeurs, Leviton a élargi son équipe dédiée à la qualité et au soutien des VESE, en aidant les clients à comprendre les exigences d’installation, les codes locaux, les applications, les rabais et les incitatifs.
Pour en savoir plus sur l’équipement et le soutien d’alimentation des véhicules électriques de Leviton, visitez www.leviton.com/evrgreen.
En savoir plus sur l’écosystème Mon Leviton
L’application Mon Leviton pour appareils iOS et Android est téléchargeable gratuitement et est disponible en versions anglaise, espagnole et française. En utilisant les produits intelligents Mon Leviton, les fonctions comprennent le contrôle de l’utilisation d’électricité sur les disjoncteurs intelligents par circuit de dérivation, la configuration, la gestion et la personnalisation des réglages et des horaires d’éclairage résidentiel, la connexion aux assistants vocaux et autres partenaires, y compris Amazon Alexa, Google Assistant et Nest pour créer un écosystème résidentiel intelligent, la dernière série EV et plus encore. L’application Mon Leviton permet également aux utilisateurs d’inclure plusieurs membres de la famille et maisons sur le même compte, offrant un accès à point unique aux maisons de vacances ou dépendances. De plus, le soutien aux utilisateurs est intégré directement à l’application, offrant un accès aux ressources de diagnostic des anomalies. En savoir plus sur www.leviton.com/myleviton.
À propos de Leviton Commercial and Industrial
La gamme complète de dispositifs de câblage électrique de qualité commerciale et industrielle de Leviton offre aux constructeurs, entrepreneurs et rédacteurs de devis des solutions pensées pour faire face aux environnements commerciaux les plus rigoureux et les applications industrielles les plus dures. Leviton fabrique des dispositifs de câblage de qualité commerciale, industrielle et hospitalière, des dispositifs de protection contre les surtensions transitoires, de l’équipement d’alimentation pour véhicules électriques, des solutions d’alimentation temporaire, des interrupteurs de démarreur robustes, des dispositifs homologués IEC et NEMA étanches à l’eau et plus encore. Pour en savoir plus, consultez www.leviton.com/commercial.
À propos de Leviton
Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises aux systèmes de réseautique et de domotique intelligente, Leviton dépasse les besoins du marché en fournissant des produits innovants pour créer des environnements durables et intelligents grâce à ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de connectivité de réseau et de centre informatique, ses systèmes d’éclairage à DEL et de gestion de l’énergie d’éclairage, ainsi que ses applications de sécurité et d’automatisation. Pour Leviton, c’est très clair, le FUTUR C’EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton ou youtube.com/leviton.