Chargement...

Leviton lance les améliorations de l’application Mon Leviton pour les bornes de recharge de véhicules électriques intelligentes

Les utilisateurs peuvent désormais planifier efficacement des séances de recharge, démarrer et arrêter la recharge à distance de n’importe où, et plus encore avec de nouvelles capacités.

MELVILLE, N.Y., É.-U. 17 avril 2023 – Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations., un fournisseur de premier plan d’équipement d’approvisionnement de véhicules électriques résidentiels (EVSE) et de technologie de maison intelligente sans fil, a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’une importante amélioration de l’application Mon Leviton pour les bornes de recharge de la série EV avec compatibilité d’application, qui lancé plus tôt cette année. Les nouvelles capacités comprennent la possibilité de programmer des séances de recharge, de démarrer et d’arrêter la recharge à distance de n’importe où et d’activer/désactiver le contrôle de l’accès.

« Les commentaires que nous avons reçus des utilisateurs de Mon Leviton avec les capacités initiales de la série Smart EV que nous avons lancée dans ont janvier 2023 été très positifs », a déclaré Andrew Taddoni, directeur de la gestion des produits et du développement commercial des solutions de recharge de véhicules électriques pour Leviton. « Une partie de ces commentaires comprenait un intérêt pour d’autres fonctionnalités de l’application, que nous sommes heureux de livrer à nos clients dans cette mise à jour de l’application. »

Une des principales fonctionnalités incluses avec la mise à jour de l’application est la possibilité de programmer des séances de recharge à l’avance. Cela permet aux utilisateurs de choisir des temps de recharge plus efficaces, comme la programmation pendant les heures de service hors pointe pour économiser sur les factures d’électricité et même être admissibles à de nombreux programmes de rabais et d’incitation résidentiels. Non seulement cette mise à jour permet une recharge plus efficace, mais elle offre également aux propriétaires de stations une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle sur leur recharge. Grâce à l’application Mon Leviton, les utilisateurs peuvent maintenant arrêter et commencer à charger à distance de n’importe où si le véhicule est branché, en s’assurant que leur véhicule est chargé, peu importe où il se trouve au moment.

De plus, l’application peut être utilisée pour activer/désactiver le contrôle de l’accès, idéal dans des applications comme les unités à logements multiples (UDM) et les aires de stationnement partagées où celles en dehors du propriétaire de la station peuvent physiquement accéder au chargeur.

Cette mise à jour de l’application n’est que la dernière évolution de la série Smart EV, qui a été repensée pour offrir une apparence et une sensation élégantes, une nouvelle classification Energy Star et des intensités plus élevées pour une recharge plus rapide des véhicules. En plus de sa compatibilité avec les bornes de recharge de la série EV, l’application Mon Leviton permet également de contrôler le panneau de distribution intelligent de Leviton et les gammes de  produits Decora Smart™ Wi-Fi®, permettant aux utilisateurs d’effectuer des actions telles que la programmation des ambiances d’éclairage et la visualisation de la consommation d’énergie du panneau de distribution en temps réel.

Pour en savoir plus sur l’équipement et le soutien d’alimentation des véhicules électriques de Leviton, visitez www.leviton.com/evrgreen.

En savoir plus sur l’écosystème Mon Leviton

L’application Mon Leviton pour appareils iOS et Android est téléchargeable gratuitement et est disponible en versions anglaise, espagnole et française. En utilisant les produits intelligents Mon Leviton, les fonctions comprennent le contrôle de l’utilisation d’électricité sur les disjoncteurs intelligents par circuit de dérivation, la configuration, la gestion et la personnalisation des réglages et des horaires d’éclairage résidentiel, la connexion aux assistants vocaux et autres partenaires, y compris Amazon Alexa, Google Assistant et Nest pour créer un écosystème résidentiel intelligent, la dernière série EV et plus encore. L’application Mon Leviton permet également aux utilisateurs d’inclure plusieurs membres de la famille et maisons sur le même compte, offrant un accès à point unique aux maisons de vacances ou dépendances. De plus, le soutien aux utilisateurs est intégré directement à l’application, offrant un accès aux ressources de diagnostic des anomalies. En savoir plus sur www.leviton.com/myleviton.

À propos de Leviton Commercial and Industrial

La gamme complète de dispositifs de câblage électrique de qualité commerciale et industrielle de Leviton offre aux constructeurs, entrepreneurs et rédacteurs de devis des solutions pensées pour faire face aux environnements commerciaux les plus rigoureux et les applications industrielles les plus dures. Leviton fabrique des dispositifs de câblage de qualité commerciale, industrielle et hospitalière, des dispositifs de protection contre les surtensions transitoires, de l’équipement d’alimentation pour véhicules électriques, des solutions d’alimentation temporaire, des interrupteurs de démarreur robustes, des dispositifs homologués IEC et NEMA étanches à l’eau et plus encore. En savoir plus sur www.leviton.com/commercial.

À propos de Leviton

Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises aux systèmes de réseautique et de domotique intelligente, Leviton dépasse les besoins du marché en fournissant des produits innovants pour créer des environnements durables et intelligents grâce à ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de connectivité de réseau et de centre informatique, ses systèmes d’éclairage à DEL et de gestion de l’énergie d’éclairage, ainsi que ses applications de sécurité et d’automatisation. Pour Leviton, c’est très clair, le FUTUR C’EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton ou youtube.com/leviton.