Chargement...

Les nouveaux dispositifs de câblage Decora EdgeMC de Leviton révolutionnent et simplifient l’installation

La dernière innovation de la marque de produits Decora® de l’entreprise offre une conception en instance de brevet qui simplifie l’installation en trois étapes rapides.

MELVILLE, N.Y., É.-U. 30 janvier 2023 – Leviton aujourd’hui a présenté son Lever Edge™ une gamme de dispositifs de câblage : un moyen plus rapide, plus facile et plus sûr d’installer des dispositifs électriques pour la maison. Par rapport aux interrupteurs et prises traditionnels, Decora Edge révolutionne l’installation en permettant aux utilisateurs d’enfoncer simplement des fils de construction électrique dénudés de calibre 14 ou 12 dans un port de terminaison et de fermer un levier qui s’enclenche en place, terminant ainsi la connexion en toute confiance.

« Decora Edge représente la dernière innovation de Leviton qui va changer la donne pour les bricoleurs et les professionnels de l’électricité », a déclaré Bill Randall, directeur de la gestion des produits résidentiels chez Leviton. « Nous avons simplifié les installations d’interrupteurs et de prises pour les bricoleurs tout en fournissant aux électriciens un produit qui leur permettra d’économiser un temps d’installation important sur le chantier. »

En changeant la façon dont l’industrie perçoit les dispositifs de câblage traditionnels, Decora Edge est doté d’une terminaison à levier chromocodée unique en instance de brevet où l’extrémité dénudée d’un fil est insérée dans le dispositif et un simple levier intégré serre le fil en place sans utiliser de vis. Cette conception est dotée d’une fonction d’enclenchement avec un « clic » audible, afin que les installateurs puissent être sûrs de chaque terminaison.

La gamme Decora Edge comprend un interrupteur unipolaire, un interrupteur 3-Way et une prise double inviolable de 15 A. Les caractéristiques d’installation novatrices du produit comprennent des bornes à levier chromocodées, y compris la borne de terre, pour un câblage plus rapide et efficace, une bride plus grande avec une languette unique et un alignement de rainure pour un dégrossissage plus rapide sur les installations groupées, et aucune pièce métallique exposée pour plus de sécurité. Decora Edge, idéal pour les nouvelles constructions résidentielles et les projets d’amélioration résidentielle, est le seul dispositif résidentiel sur le marché avec un fil de terre à terminaison rapide et la bride est compatible avec toute plaque murale de toute taille.

Lancée en 1973, la  marque Decora® de Leviton a établi la norme de l’industrie avec son esthétique attrayante, son rendement supérieur et sa sécurité. Les dispositifs Decora Edge s’harmonisent parfaitement avec les autres produits Decora de Leviton et peuvent être utilisés avec les plaques murales Decora et les plaques murales sans vis Decora PlusMC.

« Leviton est à l’avant-garde du développement de produits novateurs depuis 1906, en commençant par l’interrupteur à chaînette simple, mais omniprésent, à l’introduction du premier panneau de distribution intelligent au monde, aux améliorations constantes de la technologie DDFT et DDAA, et maintenant de la gamme Decora Edge », a ajouté Randall. « Alors que nous célébrons les 50 ans de Decora, cette nouvelle gamme de produits Decora Edge perpétue l’héritage de cette marque en matière de sécurité supérieure, de performance, d’ingénierie novatrice et d’élégance contemporaine qui ajoute la touche finale parfaite à n’importe quelle pièce de la maison. »

À partir de février, Decora Edge sera disponible au Home Depot dans certains marchés. Les clients bricoleurs et professionnels trouveront ce produit dans l’allée électrique avec d’autres produits Leviton. Decora Edge sera également vendu sur HomeDepot.com.

Pour en savoir plus sur Decora Edge, veuillez visiter www.leviton.com/decoraedge

À propos de Leviton Gamme résidentielle
Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d’éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton aident les professionnels de l’industrie électrique et les propriétaires à créer des environnements de vie intelligents et sûrs qui offrent des économies d’énergie, de la commodité et de la fiabilité. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. De l’électricité à l’éclairage, en passant par les réseaux de données et la gestion de l’énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui aident à rendre la vie de ses clients plus facile, plus sécuritaire, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.