Chargement...

Leviton ajoute une protection contre les surtensions dans toute la maison au panneau de distribution

Disjoncteurs de protection contre les surtensions transitoires conçus pour protéger l’équipement électrique contre les surtensions

MELVILLE, N.Y., É.-U. 1 juillet 2021 – Leviton a annoncé aujourd’hui quatre nouveaux disjoncteurs de protection contre les surtensions de  Type-1  pour aider les clients existants et nouveaux du panneau de distribution de Leviton à offrir une protection efficace contre les surtensions pour l’ensemble de leur maison à l’aide d’une simple solution enfichable. Ces nouveaux disjoncteurs sont conçus pour répondre à l’article 230.67 du National Electrical Code® 2020 (NEC®), qui exige que tous les services fournissant des logements soient fournis avec un dispositif de protection contre les surtensions de type 1 ou de type 2, comme partie intégrante de l’équipement ou situé immédiatement à côté.

« La protection contre les surtensions est vitale, et ces derniers produits intègrent cette technologie directement dans n’importe quel panneau de distribution de Leviton. Ces disjoncteurs de protection contre les surtensions faciles à installer sont enfichables, tout comme nos disjoncteurs Leviton standard et intelligents, offrant instantanément une protection contre les surtensions dans toute la maison de Type-1 sur le panneau », a déclaré Justin Berghoff, directeur sénior du développement commercial et de la gestion des produits chez Leviton.

Pour respecter l’article NEC : 230.67 Protection contre les surtensions, le nouveau dispositif de protection contre les surtensions de Type-1 de Leviton est conçu pour une installation rapide et facile dans le panneau de distribution de Leviton. Tous les disjoncteurs de protection contre les surtensions sont dotés de deux disjoncteurs unipolaires standard avec des poignées de fonctionnement séparées, de sorte qu’il n’y a aucune perte d’espace à l’intérieur du panneau. Un témoin à DEL facile à lire sur chaque dispositif de protection contre les surtensions indique l’état de la protection.

« Grâce à ces nouveaux disjoncteurs de protection contre les surtensions, Leviton continue de diriger l’innovation dans la catégorie des panneaux de distribution résidentiels », ajoute M. Berghoff.  « Notre panneau de distribution a révolutionné l’installation des disjoncteurs, dépassé les normes de sécurité UL, offert un nouveau look élégant et fourni aux utilisateurs des renseignements critiques grâce à des diagnostics à DEL intuitifs et des disjoncteurs intelligents en option. »

Offerts en modèles de 15A A et de 20A, les clients du panneau de distribution de Leviton peuvent choisir parmi des disjoncteurs de protection contre les surtensions dans les plateformes hydrauliques magnétiques ou thermomagnétiques. Bien que la thermomagnétique soit utilisée pour les applications traditionnelles où les températures ne fluctuent pas loin de la température ambiante typique, la thermomagnétique hydraulique est préférable pour les environnements où les températures extrêmes sont courantes, assurant que les disjoncteurs fonctionnent comme prévu grâce à la technologie de déclenchement de précision. 

Les disjoncteurs de protection contre les surtensions transitoires de Type-1 disponibles comprennent :

  • LSPD1 : Dispositif de protection contre les surtensions avec deux 1-Pole de 15A
  • LSPD1-T : dispositif de protection contre les surtensions avec deux 1-Pole de 15A
  • LSPD2 : Dispositif de protection contre les surtensions avec deux 1-Pole de 20A
  • LSPD2-T : dispositif de protection contre les surtensions avec deux disjoncteurs de dérivation thermomagnétique standard 1-Pole de 20A

Pour plus de renseignements sur le panneau de distribution de Leviton et les nouveaux disjoncteurs de protection contre les surtensions de Type-1, visitez www.leviton.com/loadcenter.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d’éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton aident les professionnels de l’industrie électrique et les propriétaires à créer des environnements de vie intelligents et sûrs qui offrent des économies d’énergie, de la commodité et de la fiabilité. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. De l’électricité à l’éclairage, en passant par les réseaux de données et la gestion de l’énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui aident à rendre la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.