Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Leviton étend la plate-forme optique HDX avec de nouveaux logements et panneaux haute densité

La plate-forme offre maintenant plus d’options pour une densité de fibre gérable dans les centres informatiques

Bothell, WA – 9 août 2021 Leviton a annoncé la sortie de plusieurs nouveaux logements et panneaux Opt-X® HDX montés sur bâti, ajoutant plus d’options à sa populaire plate-forme optique HDX à cassette pour diverses architectures de clients. Les nouveaux logements et panneaux augmentent le nombre de ports optiques jusqu’à 33 % par rapport aux logements de densité standard avec cassettes LC, offrant une interconnexion supplémentaire ou des connexions croisées pour les réseaux de centres informatiques haute densité avec densité gérable et étiquetage amélioré.

« Depuis près de dix ans, la plate-forme de cassettes HDX de Leviton prend en charge les centres informatiques et les réseaux essentiels à la mission dans le monde entier, et la gamme étendue offre aux gestionnaires de réseau encore plus d’options pour aligner les besoins de leur architecture réseau et leurs préférences opérationnelles avec la densité de fibre offerte dans un tableau de connexion », a déclaré Brooke Ford, directeur de la gestion des produits optiques chez Solutions de réseautique Leviton. « Les nouveaux logements et panneaux acceptent notre gamme complète de boîtiers, de modules de raccordement et de plaques d’adaptation MTP® HDX compacts. »

Les logements et panneaux HDX sont conçus avec des caractéristiques qui améliorent le déploiement et la gérabilité du réseau :

  • Les logements et panneaux acceptent les cassettes, plaques d’adaptation et modules de raccordement MTP HDX Base8, Base12 et Base24, préparant les réseaux à migrer vers 100, 200 et 400 Go/s et au-delà.
  • Quatre tailles de logement : jusqu’à 96 fibres (avec LC) dans une 1RU , 192 fibres dans une 2RU , 288 fibres dans une 3RU , et 384 fibres dans une 4RU avec des plaques d’adaptation HDX, des modules d’épissure ou des cassettes MTP®.
  • Les panneaux sont dotés d’une lentille grossissante innovante pour augmenter la visibilité des étiquettes d’identification de port
  • Espacement supplémentaire à l’avant et à l’arrière de l’installation de vitesse et offre un accès plus facile aux doigts lors des déplacements, ajouts et changements.
  • La finition poudrée grise et les localisateurs de port très visibles sur les logements HDX aident à identifier facilement les ports spécifiques dans les armoires d’équipement noires et blanches.

En plus des nouveaux logements et panneaux à montage sur bâti Opt-X HDX, la même plate-forme de cassette HDX peut également être utilisée dans les logements et panneaux à montage sur bâti UHDX à très haute densité, le répartiteur de distribution optique HDX et tous les logements et panneaux Opt-X SDX à densité standard lors de l’utilisation de l’adaptateur HDX-à-SDX.

Les nouveaux logements et panneaux sur bâti HDX seront disponibles pour l’expédition 1 novembre 2021.

Pour en savoir plus sur la plate-forme HDX, visitez Leviton.com/HDX.

MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd.

###

À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les responsables de la gestion informatique, les constructeurs, les entrepreneurs et les autres professionnels du secteur classent souvent les produits Leviton comme la référence du secteur. Laissez-nous étendre le potentiel de vos réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter www.leviton.com/ns/emea ou www.twitter.com/LevitonNS_EU.