Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Leviton étend sa gamme de détecteurs intelligents pour boîtes murales

La nouvelle gamme répond aux applications de gradation à découpage de phase et à plusieurs voies non neutres

Melville, N.Y. – 21 septembre 2021 Leviton a présenté aujourd’hui une gamme étendue de détecteurs intelligents pour boîte murale de qualité commerciale avec un nouveau modèle de gradation de 1000W pour les applications de coupe de phase, un modèle de commutation non neutre et des capacités à plusieurs voies pour jusqu’à cinq dispositifs sur tous les modèles. La gamme de détecteurs de mouvements intelligents sans contact pour boîte murale est conçue pour un fonctionnement facile et prêt à l’emploi, un contact minimal et une installation simple. La conception élégante, associée à une large gamme de caractéristiques, permet des économies d’énergie, un contrôle local et la conformité aux codes.


« La gamme étendue de détecteurs de boîte murale intelligents de Leviton offre une fonctionnalité accrue et une facilité d’utilisation », a déclaré Tom Leonard, vice-président des commandes chez Leviton. « Ces détecteurs font tellement, si facilement qu’ils sont le choix idéal pour les besoins de détection de mouvements commerciaux et d’absences. Qu'il s'agisse de la gradation de phase ou de la commutation de 0 à 10 pour une nouvelle ou une réfection, cette gamme a tout ce qu'il faut. »

La nouvelle gamme comprend le détecteur intelligent de boîte murale à gradation PIR 1000W (ODP10-I1x) et le détecteur intelligent de boîte murale à interrupteur mural PIR (ODS15-GDx). Le détecteur intelligent de boîte murale à gradation PIR de 1000W (ODP10-I1x) offre une commutation et une gradation faciles des lampes à DEL ou LFC à incandescence et à intensité réglable. Le nouveau détecteur intelligent de boîte murale à interrupteur mural à infrarouge passif (ODS15-GDx) combine la détection de mouvements/d’absences avec la commutation et peut être utilisé dans les applications avec ou sans fil neutre. Pour simplifier l’utilisation et la fonctionnalité, tous les modèles sont maintenant dotés de capacités multivoies pour jusqu’à cinq dispositifs en utilisant un simple processus de couplage par pression.

Tous les modèles sont dotés de la toute dernière technologie numérique à infrarouge passif et à lentille, qui détecte avec précision les mouvements mineurs jusqu’à 400 pi2 et les mouvements majeurs jusqu’à 100 pi2 pour un champ de vision amélioré afin d’éliminer les fausses désactivations. Les installateurs peuvent choisir entre plusieurs options de programmation et de configuration en utilisant le mode par défaut, la configuration à bouton poussoir pour les réglages de la salle commune ou l’application de détecteur intelligent.

La gamme originale de détecteurs intelligents de boîte murale de Leviton comprend le détecteur intelligent de boîte murale à infrarouge passif (ODS15-IDx/ODS15-ILx) pour les applications de commutation simples et le détecteur intelligent de boîte murale à gradation à infrarouge passif (ODD10-IDx), qui comprend un modèle à basse tension de 24V (ODD24-IDW). Tous les modèles de gradation combinent la détection de mouvements/absences avec la gradation et la réponse à la lumière naturelle, ainsi que des capacités de mise sous tension et hors tension partielles réglables pour améliorer encore les économies d’énergie et adapter le fonctionnement pour répondre précisément aux besoins de chaque application.

Les détecteurs de boîte murale intelligents peuvent être utilisés pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et 2019 Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/d’absences et de commande manuelle ou de gradation ainsi qu’à la commande de prise.

Pour plus de renseignements sur les détecteurs intelligents de boîte murale, visitez www.leviton.com/smartsensors.

À propos des commandes d’éclairage + de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez les sites www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/levitonmfg.

À propos de Leviton


Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez les sites www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/levitonmfg.