Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Leviton introduit la nouvelle gamme de détecteurs de mouvements Decora®

Les dispositifs offrent des options de câblage flexibles, une installation facile et une conception moderne

MELVILLE, N.Y. 9 mars 2021 – Leviton a annoncé aujourd’hui une nouvelle gamme de Détecteurs de mouvements Decora® conçu pour offrir aux utilisateurs une gestion optimale des charges d’éclairage et motorisées avec une fonctionnalité de détection améliorée pour une commutation précise. Les nouveaux détecteurs de mouvements et d’absences offrent des options d’installation unipolaires ou 3 voies flexibles, un câblage avec ou sans conducteur neutre et un profil profilé avec la profondeur la plus faible sur le marché aujourd’hui pour une installation facile dans les nouvelles constructions et les applications de réfection.

Dotés d’une technologie de pointe et d’une esthétique moderne, les détecteurs utilisent la détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller toute présence dans une pièce à travers une lentille segmentée. Des modèles à mise sous tension automatique et à mise sous tension manuelle sont disponibles, offrant des solutions complètes pour les salles de bain, les couloirs, les sous-sols, les buanderies ou salles de rangement, les garages, les garde-manger et les penderies.

« Avec un rendement amélioré et une installation et une programmation rapides et faciles, les détecteurs de mouvements Decora repensés de Leviton offrent des solutions pratiques, sécuritaires et intelligentes d’économie d’énergie pour de nombreuses zones de la maison », a déclaré Tom Babich, gestionnaire de produits chez Leviton. « Les options de câblage flexibles et les fils de ligne et de charge interchangeables réduisent le risque de mauvais câblage, ce qui permet de gagner du temps et de faire de l’installation un projet facile à bricoler. L’esthétique mise à jour et la conception profilée permettent aux dispositifs de s’harmoniser aux murs pour une apparence discrète. »

Les nouveaux détecteurs de mouvement Decora de Leviton peuvent remplacer n’importe quel interrupteur ordinaire et contrôler les charges motorisées d’éclairage DEL, LFC, à incandescence, halogène, magnétique à basse tension et électronique à basse tension. La fonction de délai d'éteinte réglable peut être réglée sur une, cinq, dix ou vingt minutes.

De plus, un réglage personnalisable pour le niveau d’éclairage ambiant permet d’économiser de l’énergie en s’assurant que les lumières ne s’allument pas s’il y a suffisamment de lumière naturelle dans la pièce. Pour ce faire, les utilisateurs peuvent également ajuster la zone de couverture des détecteurs de mouvement Decora pour un contrôle de l’éclairage plus précis et ciblé. Les détecteurs de mouvements Decora offrent un champ de vision de 180 degrés, une couverture de 900 pi2 et sont conformes aux exigences du National Electrical Code® (NEC®) et du California Title 24 de 2019, Partie 6 relative aux dispositifs de commande d’absences.

Les détecteurs de mouvement Decora de Leviton bénéficient d’une garantie limitée de cinq ans et se coordonnent parfaitement avec d’autres dispositifs résidentiels de Leviton. Cela inclut la compatibilité avec les plaques murales sans vis Decora et Decora PlusMC, et les trousses de changement de couleur sont disponibles en blanc, ivoire, amande pâle, gris, noir et brun.  

Pour en savoir plus sur les détecteurs de mouvements Decora de Leviton, visitez www.leviton.com/sensors.

 

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.