Chargement...

Leviton présente la première prise DDAA de l’industrie avec connectivité Bluetooth®

Leviton présente la première prise DDAA de l’industrie avec connectivité Bluetooth®

MELVILLE, N.Y. – 18 octobre 2021 En reconnaissance du mois de la prévention des incendies, Leviton a annoncé aujourd’hui sa nouvelle prise DDAA (disjoncteur-détecteur de fuites à l’arc) avec connectivité Bluetooth®, une première dans l’industrie et le dernier ajout à la vaste gamme de prises DDAA de la société pour usage résidentiel.

Grâce à la connectivité Bluetooth, les entrepreneurs professionnels et les propriétaires peuvent diagnostiquer les événements de déclenchement DDAA grâce à l’application numérique Decora facile à utiliser. Le dispositif peut aider à identifier la cause de l’arc et à distinguer les défaillances dangereuses liées à l’arc ainsi que les défaillances qui se produisent lors du fonctionnement normal des appareils. La capacité de détection améliorée aide à augmenter la précision de détection d’arc et à réduire le nombre de rappels pour les professionnels.

« En offrant la possibilité de diagnostiquer les événements de déclenchement, nous offrons aux propriétaires une protection plus précise contre les DDAA », a déclaré Bill Grande, directeur sénior, Gestion de produits résidentiels, sécurité et produits de commande d’éclairage chez Leviton. « Pour les professionnels, la réduction des rappels pour les événements d’arc non dangereux est un réel avantage. »

La prise DDAA avec connectivité Bluetooth de Leviton est également inviolable pour se conformer aux dernières exigences NEC® pour les prises inviolables dans les résidences et les établissements de garde d’enfants. Le dispositif respecte et dépasse les exigences UL en matière de temps de déclenchement sur les arcs en série et parallèles. Comme protection supplémentaire, tous les dispositifs DDAA de Leviton sont dotés d’une fonction de verrouillage de réinitialisation brevetée. Cela empêche le réarmement du DDAA s'il ne fonctionne pas correctement, si la protection a été compromise ou si les fils de ligne et de charge ont été inversés pendant l'installation.

La prise DDAA inviolable de Leviton avec connectivité Bluetooth est couverte par une garantie limitée de deux ans, se coordonne parfaitement avec les autres dispositifs résidentiels de Leviton et est compatible avec les plaques murales sans vis Decora®  et Decora Plus™.

Avec cette dernière offre dans la gamme complète de dispositifs de sécurité électrique résidentielle de Leviton, y compris les fuites à la terre, les fuites à l’arc et les fuites à l’arc à double fonction et la protection contre les fuites à la terre, Leviton continue de renforcer sa position de chef de file du marché en matière d’innovation en matière de sécurité résidentielle.  

Pour en savoir plus sur la prise DDAA inviolable avec connectivité Bluetooth de Leviton, visitez www.leviton.com/afci.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.