Bothell, WA, États-Unis 8 mars 2021 – Leviton a dévoilé aujourd’hui une nouvelle Connecteur de fibre monocorps LC conçu avec la technologie Spectro-Link™, améliorant ainsi son offre de liaisons, de faisceaux et de cordons de connexion optiques. Cette nouvelle technologie permettra aux opérateurs de centres de données et aux gestionnaires de réseaux d’entreprise d’être plus performants dans des environnements à plus forte densité et à portée étendue, et ayant un nombre croissant de connexions physiques.
Le connecteur optique à corps unique LC novateur doté de la technologie Spectro-Link a été développé à partir des commentaires des clients, spécifiquement pour relever les défis de l'industrie, et il intègre plusieurs brevets dans le cadre de la technologie Spectro-Link. Ces nouvelles caractéristiques comprennent des performances à très faible perte, une insertion et un retrait précis, des changements de polarité simples et sûrs qui ne tordent pas la fibre et une conception à profil bas extrêmement facile d’accès.
« Les environnements difficiles peuvent compliquer la gestion du réseau, ce qui rend plus difficile le suivi de la polarité de la fibre optique et le respect des limites de perte de liaison IEEE. Le nouveau connecteur LC à corps unique facilite l’installation et les déplacements du réseau optique, les ajouts et les modifications (MAC) et offre un rendement plus net et plus élevé », a déclaré Scott Hopper, gestionnaire de produits sénior pour Solutions de réseautique Leviton. « Alors que les serveurs, les routeurs et les commutateurs ont augmenté en largeur de bande et en densité, le champ de connexion a suivi. Ce connecteur à corps unique robuste et discret est idéal pour une utilisation dans les espaces restreints et a été spécialement conçu pour une identification plus rapide, un retrait et une insertion plus faciles dans les zones difficiles à voir tout en minimisant l’impact sur les câbles environnants. »
Le connecteur à corps unique LC avec technologie Spectro-Link est disponible sur les liaisons à fibres optiques, les faisceaux et les cordons de connexion à fibres optiques Premium Plus de Leviton, offrant :
- Facilité de gestion du réseau – Dans les environnements de connexion à très haute densité, l’accès aux connecteurs individuels pour les MAC ou les tests de canal est un défi. Le connecteur à corps unique LC de Leviton doté de la technologie Spectro-Link dispose d’un boîtier compact et unitaire avec un alignement parallèle précis des corps de verrouillage LC doubles avec bords biseautés du premier contact. Il est ainsi plus facile de guider le connecteur en position dans des environnements denses ou faiblement éclairés dès la première tentative. Sa poignée à bouton-poussoir facilite l’installation, le retrait et le travail MAC et élimine le risque de perturbation des connecteurs environnants.
- Canaux plus performants – Plusieurs innovations brevetées et des ferrules de qualité supérieure améliorent le rendement des pertes d’insertion, offrant 0,15 dB par multimode et 0,25 dB par connecteur LC monomode. Cette perte de liaison améliorée facilite la spécification, la conception et la maintenance des réseaux à portée étendue.
- Nettoyant pour une installation rapide – Les capuchons pare-poussière étanches à l’air à double étanchéité offrent une meilleure protection en préservant l’air pur autour de l’extrémité de l’environnement de test de production. Cette caractéristique permet de réduire le nettoyage et d’accélérer l’installation.
- Changements de polarité simplifiés – La technologie Spectro-Link simplifie les étapes requises pour inverser la polarité sur place, réduisant considérablement le risque d’endommagement de la fibre sans avoir besoin d’outils ou d’exposition de la fibre. La conception brevetée prend en charge l’inversion de polarité sans torsion ni déplacement des fibres en quelques secondes. De plus, les indicateurs de polarité A-B/A-A faciles à voir indiquent aux utilisateurs lorsqu’un connecteur a été modifié par rapport à la polarité d’usine.
- Fabriqués aux États-Unis – Les connecteurs LC à corps unique moulés avec précision de Leviton sont conçus et fabriqués par Leviton aux États-Unis pour répondre à nos normes de qualité les plus élevées et éliminer la longue logistique de la chaîne d’approvisionnement. Ce connecteur répond aux exigences de Buy America et de TAA, et Leviton est en mesure de minimiser les délais d'exécution pour les installations réseau critiques.
Le connecteur optique à corps unique LC est le dernier exemple de l'engagement de Leviton à offrir à ses clients des solutions innovantes qui sont développées et fabriquées exclusivement par Leviton aux États-Unis, tout en offrant un service d'expédition rapide.
Pour en savoir plus sur le connecteur optique LC à corps unique avec technologie Spectro-Link et la gamme de liaisons, faisceaux et cordons de connexion optiques haute performance de Leviton, visitez Leviton.com/spectrolink.
###
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
Leviton Solutions de réseautique propose des systèmes complets de câblage structuré en réseau destinés aux centres informatiques, aux entreprises, aux établissements d’enseignement, aux établissements de soins, aux gouvernements et aux marchés commerciaux à usage mixte à travers le monde. Les solutions comprennent une connectivité cuivre et fibre optique, les systèmes TI/AV et bien plus encore. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les responsables de la gestion informatique, les constructeurs, les entrepreneurs et les autres professionnels du secteur classent souvent les produits Leviton comme la référence du secteur. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS.