Chargement...

Leviton présente le nouvel interrupteur de contrôleur d’ambiance Decora Smart® Wi-Fi®

La nouvelle offre Decora Smart remplace facilement un interrupteur existant pour ajouter trois boutons de commande d’ambiance plus un interrupteur intelligent intégré

MELVILLE, N.Y., É.-U. 21 juin 2022 – Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations. aujourd’hui a annoncé l’introduction du contrôleur d’ambiance Decora Smart Wi-Fi de 2e  génération, une amélioration significative de sa plate-forme Mon Leviton et Gamme de produits Decora Smart Wi-Fi, qui offre une gamme complète de commandes d’éclairage et de charge Wi-Fi avec une solution pour chaque pièce et maison. Le nouveau dispositif est doté d’un clavier avec trois boutons personnalisables par l’utilisateur pour contrôler les ambiances de la pièce ou les activités d’éclairage de toute la maison, ainsi que d’un interrupteur intelligent intégré qui peut contrôler l’éclairage général et les charges jusqu’à 15A. Idéals pour les entrées, les chambres à coucher et les cuisines, les propriétaires peuvent simplement remplacer leur interrupteur standard existant et obtenir trois boutons de commande d’ambiance de l’Internet des objets (IdO), ainsi qu’un interrupteur intelligent entièrement capable pour les lumières connectées.

Les résidents ont la possibilité d’utiliser l’application Mon Leviton ou l’application Apple Home pour configurer les trois boutons supérieurs avec des ambiances personnalisées et des activités d’automatisation. Par exemple, commandez plusieurs dispositifs Wi-Fi Decora Smart ensemble à l’aide de commandes telles que « Tout hors tension », « Heure du cinéma », « Mode de fête », « Soirée de jeu » et plus encore. Les propriétaires peuvent également personnaliser leurs boutons d’ambiance en commandant des boutons gravés personnalisés (disponibles aux États-Unis seulement) via l’application Mon Leviton. Les boutons d’ambiance personnalisés sont offerts en six options de couleur, dont le noir et le gris, pour offrir une fonctionnalité et une conception de système de commande d’éclairage haut de gamme à des prix abordables tous les jours.

« L’interrupteur de contrôleur d’ambiance fonctionne avec l’application Mon Leviton et les dispositifs Wi-Fi Decora Smart pour créer un système de commande d’éclairage résidentiel sans fil sans programmation complexe », a expliqué James Shurte, gestionnaire de produit sénior chez Leviton. « Les options de commande polyvalentes à plusieurs boutons pour les ambiances de pièce ou les activités d’éclairage de toute la maison, ainsi que la possibilité de gérer en option les ambiances et les accessoires HomeKit, font de l’interrupteur de commande d’ambiance une solution incroyablement efficace pour la commande d’une pièce ou de la maison dans son ensemble. »

Grâce à son interrupteur intelligent intégré pratique de 15A, le dispositif remplace facilement les interrupteurs existants sans câblage supplémentaire, ce qui le rend idéal pour les réfections et les nouvelles constructions. Le bouton inférieur, étiqueté avec une icône d’ampoule, commande les charges d’éclairage connectées de la maison comme un interrupteur ordinaire. Il offre les mêmes caractéristiques et avantages qu’un interrupteur intelligent D215S de Leviton, y compris la commande vocale avec Amazon Alexa™, Hey Google® et Apple Siri®, ainsi que la programmation, l’inclusion dans les ambiances/activités et une capacité de minuterie d’arrêt automatique en option. De plus, il peut être utilisé dans des applications unipolaires ou à emplacements multiples lorsqu’il est jumelé avec l’interrupteur complémentaire DAWSC Anywhere sans fil de Leviton ou l’interrupteur complémentaire DD0SR câblé. L'interrupteur du contrôleur d'ambiances se connecte au Wi-Fi et ne requiert pas de concentrateur ou de passerelle. 

 Comment fonctionne-t-il avec Mon Leviton et Decora Smart?

Le nouvel interrupteur de contrôleur d’ambiances Wi-Fi, comme tout produit de la famille Wi-Fi Decora Smart de Leviton, y compris les gradateurs, les interrupteurs, les commandes de vitesse de ventilateur, les prises et les fiches intelligentes, peut être inclus dans des ambiances d’éclairage personnalisées grâce à l’application intuitive Mon Leviton. Les résidents peuvent configurer les trois boutons supérieurs via l’application pour des fonctions telles que :

  • Mise sous ou hors tension de plusieurs dispositifs Decora Smart Wi-Fi en appuyant sur un seul bouton
  • Commutation d'un dispositif Decora Smart Wi-Fi individuel
  • Capturez et activez une ambiance d’éclairage de pièce Mon Leviton comme « Heure du cinéma »
  • Lancez une activité dans toute la maison Mon Leviton, comme « Tout hors tension »
  • Basculer les modes « Accueil » ou « Absence » de Mon Leviton
  • Déclenchez un applet IFTTT pour une automatisation étendue des services et produits tiers

Fonctionne avec HomeKit – Commande clavier des ambiances et accessoires HomeKit

Les trois boutons d’ambiance supérieurs peuvent être configurés pour être utilisés avec Apple HomeKit. Il suffit de l'utiliser avec un concentrateur Apple Home pour contrôler les ambiances et les accessoires HomeKit de tierce partie comme les thermostats, les verrous et plus encore en appuyant simplement sur un bouton. En quittant la maison, il suffit d’appuyer sur un bouton « All Off » pour éteindre tous les dispositifs compatibles avec HomeKit ainsi que les produits Wi-Fi Decora Smart de Leviton.

Les nouveaux produits Decora Smart de Leviton sont couverts par une garantie limitée de deux ans. Tous les dispositifs Decora Smart sont compatibles avec les plaques murales sans vis Decora® et Decora Plus™.

Pour en savoir plus sur les solutions Decora Smart de Leviton, visitez www.leviton.com/decorasmart.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les commandes d’éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton aident les professionnels de l’industrie électrique et les propriétaires à créer des environnements de vie intelligents et sûrs qui offrent des économies d’énergie, la commodité et la fiabilité. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton

Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises, aux systèmes de réseautique et d’automatisation pour maison intelligente, Leviton excède les besoins du marché en livrant des produits novateurs afin de créer des environnements durables et intelligents par l’entremise de ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de réseaux et connectivité de centre de données, son éclairage à DEL et ses systèmes de gestion de l'énergie d’éclairage, et ses applications de sécurité et automatisation. Pour Leviton, c’est très clair, le FUTUR C’EST MAINTENANT. Pour en savoir plus, consultez le site www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfg.