Chargement...

Leviton présente le nouveau chargeur mural USB combiné à DDFT SmartlockPro® à autovérification de type A/Type C

Le nouveau dispositif combine la protection à DDFT de Leviton à la pointe de l’industrie, couplée à une puissante charge USB

MELVILLE, N.Y. – 12 avril 2022 Leviton a annoncé aujourd’hui l’introduction de son nouveau chargeur mural USB combiné  SmartlockPro à DDFT de type A/Type C à autovérification. Ce dispositif combine la protection fiable contre les fuites à la terre de la technologie DDFT de Leviton avec deux ports USB haute puissance – un port de type A et un port de type C – pour fournir une puissance maximale pour une recharge plus rapide et jusqu’à deux fois plus de puissance que les dispositifs concurrents.

« Avec deux technologies de pointe en une seule unité, notre nouveau chargeur mural USB combiné à DDFT de type A/Type C offre un moyen pratique et peu encombrant d’ajouter une puissante borne de recharge USB aux zones de la maison qui nécessitent une protection DDFT par le National Electrical Code® (NEC®), y compris les cuisines et les salles de bain », a déclaré William Randall, directeur de la gestion des produits chez Leviton. « Chaque chargeur intramural USB de Leviton est doté d’une puce intelligente qui reconnaît et optimise les exigences de charge du dispositif connecté, garantissant ainsi que les dispositifs se chargent rapidement et efficacement. »

Le port USB de 4,8 A offre une puissance totale de 24W. La protection contre les surintensités sur les deux ports USB aide à protéger les circuits électroniques contre une alimentation trop importante, ce qui peut endommager les dispositifs. Il est compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1.

Comme avec la gamme complète de DDFT de Leviton, ce modèle est conçu pour répondre à la dernière norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification) en effectuant périodiquement un test interne automatique pour confirmer que l’alimentation protégée est disponible. Si le DDFT détecte un problème, un ou plusieurs des événements suivants se produira :

  • L'alimentation sera refusée (déclenchement avec impossibilité de réarmement)
  • La prise se déclenchera avec la possibilité de se réinitialiser. Ceci est soumis au prochain cycle de test de surveillance automatique ou le dispositif se déclenchera à plusieurs reprises
  • Indication visuelle et/ou sonore

Pour plus de sécurité, les prises sont dotées de volets inviolables qui répondent aux exigences de l’article 406.12 du NEC en bloquant l’accès aux contacts à moins qu’une fiche à deux ou trois broches ne soit insérée.

Le chargeur mural USB combiné à DDFT SmartlockPro à autovérification de type A/Type C est offert en modèles 15A et 20A, est compatible avec les plaques murales sans vis Decora® et Decora Plus™ et est couvert par une garantie limitée de deux ans.

Pour en savoir plus, visitez www.leviton.com/usb.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.