Chargement...

Risques électriques et atténuation

La prévention est la clé de la sécurité électrique

Bien que la méthode préférée pour atténuer l'exposition aux dangers électriques consiste à supprimer complètement la source d'énergie électrique, elle n'est pas toujours pratique. Il est, par conséquent, impératif que tous les risques électriques soient identifiés. Des programmes sont créés pour réduire l’exposition et une formation ainsi que des outils appropriés sont fournis aux employés pour éviter que ces risques se transforment en dommages.

Dangers électriques

Le segment suivant donnera un aperçu des trois catégories générales de risques électriques - décharge électrique, arc électrique et souffle d'arc - et comment protéger les travailleurs contre les blessures causées par ces dangers.

APERÇU DES CHOCS ÉLECTRIQUES

  • Une décharge électrique survient au contact d'une partie du corps avec une source d'électricité.
  • Le courant électrique traverse le corps, causant des symptômes allant d'une légère sensation de picotement à la perte du contrôle musculaire, à une douleur extrême, à de graves brûlures, à un arrêt respiratoire, à une fibrillation ventriculaire ou même à la mort.
  • Il ne faut pas beaucoup de courant électrique pour causer des blessures ou la mort. Le moins de 5 milliampères est suffisant pour subir un choc physique et plus que cela peut causer des blessures graves. Le courant requis pour éclairer une lampe de 7½ watts et de 120 volts est suffisant pour causer la mort.
  • Les décharges peuvent être causées par un contact direct ou indirect.
Touchez au potentiel
  • Une décharge électrique survient au contact d'une partie du corps avec une source d'électricité.
  • Le courant électrique traverse le corps, causant des symptômes allant d'une légère sensation de picotement à la perte du contrôle musculaire, à une douleur extrême, à de graves brûlures, à un arrêt respiratoire, à une fibrillation ventriculaire ou même à la mort.
  • Il ne faut pas beaucoup de courant électrique pour causer des blessures ou la mort. Le moins de 5 milliampères est suffisant pour subir un choc physique et plus que cela peut causer des blessures graves. Le courant requis pour éclairer une lampe de 7½ watts et de 120 volts est suffisant pour causer la mort.
  • Les décharges peuvent être causées par un contact direct ou indirect.
Étape potentielle
  • Un trajet de courant du pied à l'autre à travers le corps.
  • Un exemple est ce qui se passe lorsqu'une personne se trouve à proximité d'un coup de foudre ou d'un câblage souterrain défectueux.
  • Si la foudre frappe un objet, il existe une différence de tension entre cet objet et la terre.
  • La différence de tension diminue avec la distance par rapport à la direction.
Arc électrique
  • Un trajet de courant du pied à l'autre à travers le corps.
  • Un exemple est ce qui se passe lorsqu'une personne se trouve à proximité d'un coup de foudre ou d'un câblage souterrain défectueux.
  • Si la foudre frappe un objet, il existe une différence de tension entre cet objet et la terre.
  • La différence de tension diminue avec la distance par rapport à la direction.
Soufflement d'arc
  • L'air en expansion rapide provenant de la faille d'arc provoque des ondes de haute pression et une explosion sonore.
  • Le matériau dans l'arc se vaporise et l'explosion provoque des pièces volantes.
  • Les ondes de haute pression peuvent projeter des travailleurs à travers la pièce ou sur une échelle, causant des blessures physiques ou la mort.
  • L'explosion sonore peut entraîner une perte d'audition temporaire ou permanente.
  • Le métal vaporisé et la matière plastique peuvent être aspirés et s'incruster dans la gorge et les poumons.
  • Le matériel volant peut causer de graves blessures d’éclats.

Stratégies d'atténuation des risques

L'établissement d'un programme de sécurité électrique exige une approche à plusieurs niveaux qui comprend l'identification, la planification et la formation.
 

Identification
  • Pour empêcher efficacement les blessures découlant de risques électriques, vous devez d’abord identifier ces derniers, puis effectuer une évaluation des risques pour déterminer leur importance et les mesures de protection requises pour chaque risque.
  • La norme NFPA 70E traite directement des risques de choc électrique et de brûlures causées par les arcs électriques, mais d’autres risques tels que les brûlures thermiques et les explosions causées par les arcs électriques peuvent également exister et doivent être traités en conséquence.
Préparation
  • Identifie si, quand et comment un travailleur peut être exposé à un danger électrique, et indique les mesures qu'il doit prendre pour minimiser ou éviter cette exposition.
  • Le plan identifiera l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire et le moment où il doit être utilisé.
Formation en sécurité
  • La majorité des blessures électriques résultent de pratiques de travail dangereuses.
  • La formation des employés devrait être centrée sur les dangers électriques et sur la façon dont chaque employé est ou pourrait être exposé à chaque danger.
  • Les employés doivent être capables de reconnaître l'endroit où l'exposition à un danger électrique existe et de comprendre les directives permanentes qui s'appliquent à la tâche.

Limites de protection contre les décharges

Conformément à la norme NFPA 70E , les limites de protection contre les chocs doivent être établies là où le personnel approchant est exposé à des conducteurs électriques sous tension ou à des pièces de circuit. Les dimensions sont basées sur la tension maximale d’exposition potentielle et se trouvent dans le tableau 130.4(D)(a) de la norme NFPA 70E-2018 pour les systèmes c.a. ou 130.4(D)(b) pour les systèmes c.c.

  • Applicable lorsque le personnel s'approchant est exposé à des conducteurs électriques sous tension ou à des pièces de circuit
  • Les dimensions sont basées sur la tension maximale de l'exposition potentielle
Limite d'approche restreinte
  • Distance d'approche la plus proche d'un conducteur ou d'une partie de circuit électrique sous tension par un travailleur qualifié sans mesure de protection supplémentaire.
  • Les travailleurs non qualifiés ne doivent en aucun cas dépasser cette limite.
  • Si un travailleur qualifié franchit les limites, un EPI approprié doit être porté.
Périmètre d'approche limité
  • La distance d'approche la plus proche d'un conducteur ou d'une partie de circuit électrique sous tension par un travailleur non qualifié sans mesure de protection supplémentaire.
  • Doit être informé des risques potentiels par la personne responsable de l'espace.
  • Si nécessaire pour traverser la limite, doit être escorté par une personne qualifiée et connaissant les dangers supplémentaires.

Limite d'éclair d'arc

Conformément à la norme NFPA 70E-2108, la limite d’arc électrique définit le point où une personne est susceptible d’être exposée à une brûlure du deuxième degré et à un incident d’arc électrique. Une personne peut toujours être brûlée en dehors de cette limite, mais serait généralement inférieure à une brûlure du deuxième degré.

REMARQUE : la limite d’arc électrique peut être à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de protection contre les chocs

Limite d'arc
  • La distance à laquelle l’énergie incidente est égale à 1,2 cal/cm2.
  • Peut être déterminé par le tableau 130.7(C)(15)(A)(b) de la norme NFPA 70E-2018 pour les systèmes c.a. et 130.7(C)(15)(B) pour les systèmes c.c.
  • Des EPI appropriés doivent être portés lors du passage de la limite.
  • Peut être déterminée à l'aide de la méthode d'analyse de l'énergie incidente OU en utilisant la méthode des catégories PPE Arc Flash (mais pas les deux).

Ressources