Chargement...

Université d’État de Caroline du Nord

Université d'État de Caroline du Nord

L’Université d’État de Caroline du Nord prend une longueur d’avance avec un réseau de campus de pointe

Avec un héritage de 130 ans et un campus réparti sur 2 110 acres dans la ville de Raleigh, l’Université d’État de Caroline du Nord est une présence importante dans la région et est reconnue dans le monde entier. L'université est réputée pour son excellence en sciences, en technologie, en génie logiciel et en mathématiques. Elle est un pilier essentiel du « Research Triangle » en matière de haute technologie dans la région.


En un coup d'œil

Profil : l’Université d’État de Caroline du Nord (État de Caroline du Nord) est une université de recherche publique de premier plan qui dessert plus de 34 000 étudiants

Industrie : Éducation

Emplacement : Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis

Défi : Installez une connectivité d’infrastructure réseau robuste à l’échelle du campus qui prend en charge les futures mises à niveau du réseau et attire les étudiants potentiels.

Solution : Connectivité Leviton, y compris les prises ATLAS-X1™ de cat. 6A, les tableaux de connexion personnalisés et les cordons de connexion chromocodés. Les installations sont couvertes par la garantie à vie limitée de Leviton.


L’État de Caroline du Nord dessert plus de 34 000 étudiants et emploie près de 10 000 membres du personnel académique et administratif. Pour mieux soutenir les étudiants et le personnel, et pour rester à l’avant-garde de la recherche académique, l’université a entrepris une initiative importante pour mettre à niveau ses réseaux de campus.

Récemment, l'UÉCN a commencé l'ambitieux projet d'installer une infrastructure réseau haut de gamme sur l'ensemble du campus, dans les nouveaux bâtiments et dans les salles de classe et les locaux existants. Jusqu’à présent, les réseaux de campus existants fonctionnaient sur la cat. 6, capable de prendre en charge jusqu’à 1 gigabit par seconde (Gb/s) ou des systèmes de câblage de cat. 5e plus anciens.

Le groupe Communication Technologies (ComTech) de l'université est chargé de la conception, de la maintenance et de la prise en charge des infrastructures réseau voix, vidéo et transmission des données du campus. Ils avaient la prévoyance de passer à une infrastructure réseau de cat. 6A, capable de fournir des vitesses de 10 Go/s et de fournir le meilleur débit disponible pour les étudiants et le personnel universitaire.

« L’Internet câblé et sans fil haute vitesse est plus essentiel que jamais sur les campus scolaires », a déclaré Ed Rogers, directeur de l’ingénierie et de la construction ComTech à l’État de Caroline du Nord. « Les zones comme les laboratoires, les bibliothèques et les travaux d’ingénierie exigent une largeur de bande et une capacité plus élevées. Les étudiants attendent un accès sans fil rapide et fiable pour tous les types d’applications, y compris les activités en classe, la collaboration en ligne et les activités de loisirs comme la diffusion en continu de Netflix ou les jeux en ligne dans les résidences. »

Choisir une connectivité qui sera le dernier
État de Caroline du Nord a entrepris un processus de sélection rigoureux lors du choix de la connectivité du système de cat. 6A, en testant soigneusement les composants de 10 fabricants différents. Après un processus d’évaluation minutieuse de 18 mois, le groupe ComTech a choisi Leviton pour sa connectivité.

La décision a été prise grâce à la solide garantie de Leviton et aux garanties de rendement de cat. 6A, à une large gamme d’options de produits, y compris des solutions personnalisées, et à la capacité de fournir une assistance de conception et des audits d’installation supplémentaires.

« Ed Rogers et le groupe ComTech voulaient s’assurer que l’école disposait de l’infrastructure nécessaire pour gérer l’alimentation par Ethernet, d’une couverture sans fil solide et de la capacité de prendre en charge des demandes réseau plus élevées sur le long terme », a déclaré John Iapalucci de JPI Associates, un représentant des fabricants pour Leviton. « Choisir Cat 6A et Leviton donne à l’école la capacité de répondre à ces demandes, avec la flexibilité d’utiliser des interrupteurs 1 gigabit aujourd’hui et de passer à des vitesses rapides de 10 gigabits à l’avenir sans avoir à remplacer l’infrastructure de câblage. »

Toutes les nouvelles installations utilisent des prises QUICKPORTMC ATLAS-X1™ de cat. 6A de Leviton. Les évaluateurs ont été particulièrement impressionnés par la technologie brevetée de rétention des prises, qui protège contre les dommages potentiels causés par les fiches à 4 ou 6 broches, améliore la performance PoE et assure la longévité du système. L’équipe a également choisi des tableaux de connexion QUICKPORT personnalisés de Leviton et des cordons de connexion Slimline de cat. 6A. Les prises et les cordons s’harmonisent aux couleurs rouge et blanc du « emballage de golf » de l’école.

Leviton a également conçu une plaque murale personnalisée en acier inoxydable à quatre ports et deux dispositifs avec fenêtres d’identification spécialement conçue pour l’État de Caroline du Nord. La plaque murale QuickPort, désormais un produit Leviton standard, comprend des ports inclinés pour assurer un rayon de courbure approprié du câblage à l'avant et à l'arrière des connecteurs.

Assurer la qualité et la cohérence
Sur une période de six ans, la connectivité de cat. 6A a été installée dans les nouvelles constructions et les infrastructures existantes dans les dortoirs, les salles de classe, les bibliothèques et autres installations de l’État de Caroline du Nord.

Le projet en cours comprend 170 armoires de télécommunications, plus de 14 000 prises de cat. 6A (avec trois prises chacune) et 4 600 points d’accès sans fil.

Pendant tout ce temps, John Wright, ingénieur chez Lapalucci et Leviton, a effectué des examens avant l'installation. Il vérifie les installations de compartiments de télécommunications toutes les six semaines, en s'assurant que les entrepreneurs installent le réseau correctement.

L’État de Caroline du Nord a également construit une salle de démonstration connue sous le nom de « salle blanche » où les nouveaux installateurs et entrepreneurs peuvent se familiariser avec la conception du réseau de l’école. La salle de démonstration aide à la formation des installateurs et assure la cohérence de tous les projets de réseau, car chaque compartiment sur le campus ressemble exactement à la salle de démonstration.

Elle sert de guide pour tout, de l'acheminement des câbles dans les bâtis aux procédures d'étiquetage. Les entrepreneurs peuvent aussi mieux comprendre des approches particulières en matière d'esthétique, d'organisation et de méthodes de métallisation et de mise à la terre.

Préparés pour le futur
État de Caroline du Nord, les réseaux de pointe offrent aux étudiants et aux professeurs actuels un accès Internet rapide et fiable et attirent les étudiants potentiels. En choisissant une infrastructure réseau de cat. 6A, l’université est prête à gérer des demandes de largeur de bande plus importantes à l’avenir et à aider les étudiants à atteindre leurs objectifs.