Chargement...

Balado Contractor Connect

Cette série de balados/vidéos est le moyen rapide et facile d’obtenir les dernières nouvelles de l’industrie et d’en apprendre davantage sur les lancements de produits Leviton, les nouveaux programmes et plus encore. Le segment des caractéristiques spéciales fait appel à des experts du secteur pour des entretiens et des opinions sincères. Vous ne voulez pas rater ce qu’ils ont à dire.

REGARDER, ÉCOUTER ET S'ABONNER


Liste des épisodes

Épisode 14 : Défis juridiques et considérations pour les entrepreneurs – Partie 2 – Limiter la responsabilité, gérer l’utilisation de la marijuana sur le terrain et plus encore

Le balado aborde les défis juridiques pour les entrepreneurs, en se concentrant sur la façon de limiter la responsabilité des poursuites et maintenant que c’est légal, ce qu’il faut faire concernant les employés qui utilisent de la marijuana sur le terrain.  Tout cela et plus de ressources juridiques pour les entrepreneurs...  Moins les gros frais juridiques!

Cet épisode présente Vince LoNigro, conseiller général associé chez Leviton.  Les domaines d’expertise  de Vince comprennent la  défense de l’ entreprise contre les réclamations en responsabilité du fait des produits, les poursuites judiciaires, les réclamations en matière d’emploi/de main-d’œuvre et les litiges commerciaux, l’examen des contrats, la gestion d’entreprise, la conformité et plus encore.  Consultez cet épisode pour avoir un aperçu précieux de Vince.

Épisode 13 : Défis juridiques et considérations pour les entrepreneurs - Partie 1 - Liens

Le balado se concentre sur le moment et la façon de mettre un privilège et des ressources juridiques à la disposition des entrepreneurs.

L'intervenant et expert en la matière est Vince LoNigro, avocat général associé chez Leviton.  Le domaine d’expertise de Vince comprend la défense de la société contre les réclamations en responsabilité du fait des produits, les poursuites judiciaires, les réclamations en matière d’emploi/de main-d’œuvre et les litiges commerciaux, l’examen des contrats, la gestion d’entreprise, la conformité et plus encore.  Son expérience et ce balado donnent des informations précieuses.

Épisode 12 : modifications les plus importantes apportées au 2023 NEC® – Partie 2

Restez au fait du Code et écoutez les idées des coulisses de Steve Campolo, expert en création de code (CMP-2).   Steve Campolo, Steve Steve discute des exigences  étendues en matière de protection contre les surtensions transitoires et des nouvelles exigences ayant un impact sur les installations EVSE. Tout cela et plus d’informations NEC qui ont un impact sur votre travail quotidien.

Épisode 11 : modifications les plus importantes apportées au 2023 NEC®

Restez au fait du Code et écoutez les idées des coulisses de Steve Campolo, expert en création de code (CMP-2).   Steve Campolo, Steve Smith aborde les circuits de 10 A, l’utilisation de fils d’aluminium plaqués cuivre et plus d’exigences NEC qui ont un impact sur votre travail quotidien.

Épisode 10 : Franchises de contrats électriques – Entretien et conseils d’une franchise réussie

Ce balado examine de plus près les avantages de l’exploitation d’une franchise nationale pour aider votre entreprise... du marketing et de la prospection aux emballages de camions et recommandations.

Épisode 9 : Demandez à l’inspecteur électrique – Conseils pour rester conforme au code

Ce balado fait appel à l’inspecteur en chef de l’électricité et au membre de l’IAEI, Jim Smith, pour obtenir un aperçu de ce que les inspecteurs recherchent et de la façon dont les entrepreneurs en électricité peuvent rester conformes au code et éviter les inspections signalées et les réfections coûteuses.

Pour les entrepreneurs en électricité, le Buck s’arrête avec l’inspecteur en électricité. Nous posons des questions à Jim sur ce qu’il recherche lors d’une inspection.  Nous l’appuyons sur lui pour obtenir des conseils spécifiques et discuter des situations où les entrepreneurs rencontrent souvent des problèmes. Ce balado est un guide sur la façon de réussir une inspection électrique et un doit être à l’écoute des électriciens et de tous les professionnels de l’électricité 

Épisode 8 : Exigences UL et Code – Qu’est-ce que cela signifie pour les entrepreneurs électriciens

Les professionnels de l’électricité connaissent bien la marque UL, mais au-delà de cela, savent-ils comment la certification UL peut avoir un impact sur les installations, les inspections et les préoccupations en matière de responsabilité? Ce podcast explore qui et ce qu’UL est, comment ils interagissent avec le NEC® et ce que les entrepreneurs doivent savoir pour être conformes à la norme UL.

Dans ce balado, nous avons interviewé un expert en électricité, John Cangemi. John est un ingénieur UL à la retraite et, alors qu’il travaillait chez UL, John a travaillé dans plusieurs capacités, parmi lesquelles la performance des produits sur le terrain, les codes et normes et l’autorité réglementaire. John a également occupé le titre de président du chapitre IAEI de NYC. John possède évidemment une solide expérience en électricité et de vastes connaissances en électricité.

Le but du balado d’aujourd’hui est de mieux comprendre comment les normes UL affectent les fabricants et, à leur tour, les entrepreneurs en électricité. 

Ce podcast est un incontournable pour les électriciens et tous les professionnels de l’électricité.

Épisode 7 : Parcours de carrière en électricité – Perspectives de l’Alliance de formation électrique (etA) d’IBEW

Lorsqu’on choisit un parcours professionnel, les gens d’aujourd’hui ont plus d’options que jamais. La passation de marchés électriques est un parcours viable qui offre de nombreux avantages et options. Ce parcours commence par une formation solide et l’alliance de formation électrique (etA) ouvre la voie.

Le balado met en vedette Marty Riesberg, directeur de l’EtA, et Wayne Brown, gestionnaire de comptes stratégiques. Marty et Wayne expliquent exactement ce qu’est l’EtA et la formation vaste et spécialisée qu’il offre. En tant que bras de formation de l’IBEW et de la NECA, l’EtA bénéficie d’un soutien solide et de la capacité de payer les apprentis alors qu’ils forment et offrent un placement à l’emploi une fois leur diplôme obtenu.

Ce balado est parfait pour les jeunes qui débutent et un must pour les électriciens qui sont actuellement sur le terrain et qui souhaitent faire passer leur carrière au niveau supérieur.

Épisode 6 : opportunités de carrière pour les femmes dans le secteur de la passation de contrats électriques

Tout le monde sait qu’il y a une pénurie d’installateurs électriques qualifiés.

Les femmes commencent à répondre à l’appel, mais les entreprises contractantes écoutent-elles et offrent-elles ce qu’il faut pour attirer et retenir cette précieuse ressource humaine?

Nous avons interviewé deux professionnelles de l’électricité à deux étapes différentes de leur carrière.

  • Lauren Cox : nouvelle dans l’industrie et travaillant comme installateur électrique à Sebago, ME.
  • Tonya Hicks : PDG de Power Solutions Electrical Contracting firm.   Ancien IBEW Journeyman et diplômé  de l’Electrical Training Alliance.

Ce balado est essentiel pour toute femme qui songe à entrer dans le champ électrique et un must pour les directeurs et les gestionnaires des RH des entreprises de passation de marchés électriques!

Épisode 5 : partie 2 de Beyond Reality TV – Occasions pour les entrepreneurs en électricité – Entretien avec Danny Lipford

En ce qui concerne les travaux électriques, Danny Lipford arrive directement au point et offre un contenu pédagogique réaliste. Danny possède plus de 40 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur général, ce qui le rend particulièrement qualifié pour repérer les tendances et guider les installateurs, les entrepreneurs électriciens et d’autres professionnels sur les dernières options électriques. 

Épisode 4 : Au-delà de la réalité télé – Possibilités pour les entrepreneurs en électricité – Entretien avec Danny Lipford

En ce qui concerne les travaux électriques, Danny Lipford arrive directement au point et offre un contenu pédagogique réaliste. Danny possède plus de 40 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur général, ce qui le rend particulièrement qualifié pour repérer les tendances et guider les installateurs, les entrepreneurs électriciens et d’autres professionnels sur les dernières options électriques. 

Épisode 3 : Une percée dans les panneaux de distribution  – Leviton se démarque de la concurrence

Dans ce balado, nous apprenons pourquoi le nouveau panneau de distribution de Leviton est appelé « révolutionnaire » et « percée ». Obtenez tous les détails de trois points de vue : 

  • Justin Berghoff :Développeur  principal du projet de panneau de distribution
  • Greg Rhoades :  responsable du marketing et contributeur technique du projet de panneau de distribution
  • Ryan Allen, entrepreneur électricien et installateur de panneau de distribution d’Alco Electric à Tuscaloosa, Alabama

Nous couvrons les avantages pour l’installateur et l’utilisateur final, notamment :

  • Productivité accrue avec des installations 25 % plus rapides grâce à une conception conviviale pour l’installateur
  • Moins de rappels grâce aux disjoncteurs intelligents qui peuvent accepter les mises à jour du micrologiciel qui atténuent les déclenchements intempestifs

La technologie intelligente permet la connectivité par téléphone intelligent et une foule de fonctionnalités avancées que les consommateurs avertis d’aujourd’hui exigent.

Épisode 2 : partie 2 de la conversation avec Mike Holt

Dans ce segment, nous discutons de l’adoption du Code, des influenceurs et de la raison pour laquelle certains États adoptent le NEC® plus rapidement que d’autres. Nous couvrons également les maisons fabriquées et la façon dont elles sont conformes aux codes et inspections électriques locaux. Nous abordons également les nouveaux produits et programmes cool de Leviton.

Bien que la série de balados Contractor Connect soit une excellente ressource pour l’information électrique, cet épisode particulier identifie les ressources de formation GRATUITES disponibles dans l’industrie électrique.

Ce balado est tellement approfondi que nous couvrons même ce à quoi il ressemble à la table de table familiale Holt... vous ne voudrez pas le manquer!

Épisode 1 : Codes NEC® et défis DDAA avec Mike Holt

L’épisode inaugural de notre nouvelle série de balados/vidéos est le moyen rapide et facile d’obtenir les dernières nouvelles de l’industrie et d’en apprendre davantage sur les lancements de produits Leviton, les nouveaux programmes et plus encore.

Nous avons également interviewé Mike Holt, expert reconnu du code NEC®, et explorons les exigences souvent déroutantes en matière de DDAA. Nous en apprendrons également davantage sur Mike, y compris ses passions et ses passions passions passionnantes.

Comment pouvons-nous vous aider?

Posez-nous vos questions. Nous sommes là pour vous soutenir.