Chargement...

La montée des véhicules électriques

Explorer l’avenir possible de l’industrie automobile

Il ne fait aucun doute que les véhicules électriques sont l’avenir de l’industrie automobile. Comme les consommateurs et les gouvernements se préoccupent de plus en plus de leur empreinte écologique, la demande de véhicules électriques continuera à augmenter. En plus des intérêts environnementaux, la demande est alimentée par des incitatifs gouvernementaux et l’innovation en matière de fabrication.

Véhicules électriques – À quel point sont-ils propres?

Étant donné que les préoccupations environnementales sont au premier plan de la demande, certains peuvent se demander dans quelle mesure les véhicules électriques sont-ils propres? Qu’il s’agisse d’un modèle hybride (HEV), enfichable (PHEV) ou entièrement électrique (EV), les véhicules électriques produisent moins d’émissions contribuant au changement climatique que les véhicules conventionnels à essence. Ces émissions sont divisées en deux catégories : les émissions directes et les émissions du cycle de vie.

Les émissions directes sont celles émises par le tuyau d’échappement de la voiture, y compris les gaz à effet de serre (GES) et autres contaminants dangereux. Les émissions du cycle de vie sont celles émises par le cycle de vie du produit, y compris la production de carburant, la distribution et le recyclage/l’élimination. Comme les émissions directes, les émissions du cycle de vie sont nocives pour la santé humaine. Selon le ministère de l’énergie des États-Unis, les véhicules électriques et les véhicules électriques ne émettent aucune émission directe lorsqu’ils fonctionnent uniquement avec de l’électricité.1 Cependant, les véhicules électriques à gaz naturel peuvent dégager des émissions directes lorsqu’ils fonctionnent avec de l’essence. Tous les véhicules produisent des émissions importantes sur le cycle de vie, mais les véhicules électriques produisent moins. La quantité exacte varie en fonction de plusieurs facteurs, y compris les modèles de voiture et votre emplacement géographique.

Afin de mesurer l’impact sur l’environnement, nous pouvons analyser les équivalents de dioxyde de carbone (CO2e), l’unité standard pour mesurer toutes les émissions d’un véhicule. Plus le CO2e est élevé, plus la pollution produite par le réchauffement climatique est élevée. Selon le Bureau américain de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable (EERE), la voiture à essence moyenne aux États-Unis émet 12 594 livres de CO2e chaque année, par rapport au véhicule entièrement électrique moyen, qui n’émet que 2 817 livres de CO2e chaque année, une quantité significative inférieure.1

Bien qu’il semble tout à fait évident que les véhicules électriques sont meilleurs pour l’environnement, quelques groupes remettent en question la légitimité de cette croyance, en affirmant que le CO2 émis dans la production d’électricité et leur fabrication l’emportent sur les avantages réels. Les scientifiques ont prouvé le contraire. Selon une étude de 2020 menée par des scientifiques des universités Exeter, Nijmegen et Cambridge publiée dans la revue Nature Sustainability, les véhicules électriques et les thermopompes génèrent moins de CO2 que les voitures ou chaudières alimentées par des carburants fossiles dans 95 % du monde.2

En plus des avantages actuels des véhicules électriques, cette étude a démontré que les VE deviennent en réalité plus écologiques sur leur durée de vie, car les grilles électriques continuent de consommer moins de carbone. Conformément aux tendances de l’industrie, l’étude prévoit que d’ici 2050, chaque voiture sur deux dans la rue sera électrique. Si c’était vrai, les émissions mondiales de CO2 seraient réduites jusqu’à 1,5 gigaton par an. Pour mettre ce chiffre en perspective, c’est l’équivalent des émissions de CO2 totales actuelles de la Russie.

Il existe de nombreux outils en ligne pour vous aider à déterminer quelle quantité de votre empreinte carbone vous réduisez en conduisant un véhicule électrique, y compris l’outil ci-dessus avec le Bureau américain de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable.

Incitatifs gouvernementaux et innovation

En plus des intérêts environnementaux, la demande de véhicules électriques est alimentée par des incitatifs gouvernementaux et l’innovation manufacturière.

Le gouvernement joue un rôle vital dans l’adoption des véhicules électriques, en fournissant des crédits d’impôt, des subventions, des rabais et d’autres incitatifs financiers pour acheter ou fabriquer de l’équipement de recharge de véhicules électriques. Cela vient s'ajouter aux fonds alloués par la loi Infrastructure Investment and Jobs Act. Les motivations financières sont un facteur, mais les consommateurs bénéficient également d’autres avantages locaux, y compris l’utilisation de la voie HOV et le stationnement désigné. Dans certains États américains, les codes du bâtiment prêts pour les VE exigent ou encouragent la mise en œuvre d’une infrastructure de bâtiment prête pour les VE afin de faciliter facilement les bornes de recharge, profitant à la fois aux propriétaires et aux consommateurs à long terme. Dans des États comme la Californie, les codes du bâtiment exigent que le câblage électrique soit installé pour les chargeurs de véhicules électriques, dans les contextes commerciaux et résidentiels.

L’innovation joue également un rôle essentiel dans l’adoption des véhicules électriques. À mesure que la technologie continue d’évoluer, les fabricants améliorent considérablement la durée de vie de la batterie tout en réduisant simultanément les coûts, améliorant ainsi la qualité et le coût des véhicules électriques pour le consommateur. Les constructeurs automobiles continuent de stimuler l’innovation, alors que le nombre d’entreprises proposant des véhicules électriques continue de croître. D’ici 2040, plus de 60 millions de véhicules électriques devraient être vendus. La disponibilité des bornes de recharge publiques augmente également. Cette augmentation de la disponibilité stimule l’acceptation de l’utilisateur et l’attrait pour les véhicules électriques, car les conducteurs se sentent plus à l’aise dans leur capacité de charger et de se rendre d’un endroit à l’autre efficacement.


1 Centre informatique de carburants alternatifs. Émissions des véhicules électriques hybrides et enfichables. (2023). https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.html.
2 Knobloch, F., Hanssen, S., Lam, A. et al. Réductions nettes des émissions des voitures électriques et des thermopompes dans 59 régions du monde au fil du temps. Nat Sustain 3, 437-447 (2020). https://doi.org/10.1038/s41893-020-0488-7.

La solution complète pour la recharge de véhicules électriques

Recharge de VE en laquelle vous pouvez avoir confiance

Un homme charge un véhicule électrique dans l’allée

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VÉ.