Chargement...

Webinaire sur demande

Webinaire sur demande

Multifibre simplifiée | Webinaire

s’ouvre dans un nouvel ongletMise à l'essai et conception de réseau MPO rapides, fiables et efficaces

À mesure que les gestionnaires informatiques des centres informatiques et des entreprises passent à 40 ou 100 Go/s et plus, ils utiliseront probablement des optiques parallèles avec des  connecteurs MPO/MTP®. Bien que l’idée du déploiement et des tests multifibres puisse sembler intimidante, disposer des bons outils et méthodes simplifiera le processus et fournira les réseaux avant-gardistes nécessaires pour aider à développer votre entreprise.

Ce webinaire couvre :

  • Tendances dans les réseaux utilisant la connectivité MPO (ce n’est plus seulement pour les centres informatiques)
  • Conceptions de réseau multifibres efficaces qui prennent en charge les futures mises à niveau
  • Comment le bon matériel de test multifibre peut simplifier l’installation et vous éviter les maux de tête

Regardez ce webinaire à la demandes’ouvre dans un nouvel onglet des solutions  Leviton  et  Viavi et partez avec une meilleure compréhension de la façon de tester et de concevoir des canaux multifibres dans votre prochaine installation de câblage. 

 

 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS :

Dave Mullen
directeur principal des produits, Solutions de réseautique Leviton pour la fibre et les centres
informatiques

Dave a contribué à la commercialisation de nombreuses solutions optiques de pointe récentes de Leviton, notamment le système optique Opt-X® Unity 40/100G, le système OM4+ Violet et le système de connexion e2XHD. Il possède près de 20 ans d’expérience dans le domaine de la fibre optique et plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de l’électronique. Il siège actuellement à deux comités de fibre optique TIA : le système optique TR-42.11 (568) et les câbles et fibres optiques TR-42.12.

 

Gestionnaire
de gamme de produits Ed Gastle
Solutions Viavi

Ed travaille dans le secteur des télécommunications depuis plus de 30 ans, en se concentrant sur les tests et la mesure de tous les types d’infrastructure et de réseaux. Il possède une combinaison unique de connaissances théoriques et de compétences pratiques pour faire fonctionner tous les types de réseaux et les diagnostiquer quand ils ne fonctionnent pas. Ed parle fréquemment lors d’événements de l’industrie et est l’auteur de nombreux articles et livres blancs.