Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Câblage et connectivité pour alimentation par Ethernet

Motivé par la demande de facilité d’installation et stimulé par les nouvelles normes qui étendent le soutien à plus de dispositifs, la PoE devrait connaître des taux de croissance explosifs dans les années à venir. Cependant, sans la bonne conception de câblage et de réseau en place, la prochaine génération de PoE peut rencontrer des problèmes de chauffage et de connectivité qui peuvent nuire au rendement.

Ce livre blanc couvre :

  • Vue d’ensemble de l’équipement et de la technologie PoE
  • Normes nouvelles et émergentes qui traitent de la PoE
  • Recommandations de câblage et de connectivité pour PoE haute puissance

 

Télécharger le livre blanc

EXCEPTION :

L’alimentation par Ethernet (PoE) est une méthode éprouvée pour fournir une alimentation c.c. sur le même câblage à paires torsadées utilisé pour la transmission de données LAN.

L’alimentation par Ethernet (PoE) a fait de grands progrès ces dernières années. Animée par la demande de facilité d’installation et stimulée par les nouvelles normes qui étendent le soutien à plus de dispositifs, la PoE devrait connaître des taux de croissance explosifs qui correspondent à la période peu de temps après l’introduction initiale de la technologie en 2003.

Il existe plusieurs raisons attrayantes d’adopter la PoE. Avant tout, en faisant passer l’alimentation et la transmission de données sur le même câble, PoE élimine le besoin d’installations de câblage supplémentaires, ce qui permet d’économiser sur les coûts et le câblage redondant. Cette consolidation permet également un déploiement plus rapide au point de terminaison, en particulier pour les dispositifs situés dans des bâtiments éloignés et les zones de travail des transactions d’entrepôt, comme les caméras de sécurité et les kiosques de vente. PoE permet également de centraliser l’alimentation en un seul emplacement. De plus, il prend en charge de nouvelles applications telles que les commandes de bâtiment centralisées qui peuvent s’adapter aux utilisateurs individuels et à l’Internet des objets.