Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Conception de réseau pour les centres informatiques Greenfield

Lorsque vous construisez un réseau pour un nouveau centre informatique, il y a une myriade d’options à prendre en compte : exigences de distance, types d’émetteur-récepteur, optiques multimodes ou monomodes, budgets de perte de liaison et coûts d’infrastructure. Ce livre blanc couvrira ces considérations clés et préparera votre infrastructure réseau pour l’avenir.

 

Télécharger le livre blanc

11 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1,8 Mo

EXCEPTION :

Au cours des dernières années, nous avons été témoins de la volatilité économique due à la pandémie mondiale, mais le marché des centres informatiques n’a pas été largement affecté. La demande de prise en charge de l’infrastructure commerciale numérique n’a jamais fléchi, et alors que certaines nouvelles constructions de centres informatiques ont initialement ralenti, 2021 a connu une solide expansion. Dans les principaux marchés des centres informatiques en Amérique du Nord, la nouvelle construction de centres informatiques au milieu de 2021 a connu une hausse de 42 % en glissement annuel, avec 527 mégawatts de capacité en construction, selon le rapport des tendances des centres informatiques en Amérique du Nord de CBRE Group, Inc. Une grande partie de la nouvelle construction de centre informatique mondial ou « greenfield » provient de fournisseurs de nuage à grande échelle et de centres informatiques de co-emplacement qui élargissent leur empreinte régionale, ou de nouvelles constructions dans des régions du monde où il y a moins d’infrastructure existante en place.

Dans le cadre d’un projet de nouvelle génération, les concepteurs de réseau peuvent commencer à zéro avec seulement une pièce vide ou même une fondation en béton. Cela signifie qu’il y aura un investissement initial significativement plus élevé que la mise à jour d’un réseau existant, mais il y a une occasion de créer la bonne architecture de réseau dès le départ, car il y a moins d’obstacles existants lors des choix de technologie et de conception. Les seules contraintes réelles de ces projets sont la taille, l’énergie et l’argent. Cela diffère des mises à niveau des centres informatiques de fondre, qui font face à des contraintes supplémentaires de l’infrastructure réseau en place, comme le type de câble existant ou la disposition du câblage. Les mises à niveau de Brownfield peuvent également être plus limitées par le temps, car les mises à jour d’un centre informatique en fonctionnement peuvent impliquer une perturbation du réseau et des temps d’arrêt.

Lorsque les opérateurs de centres informatiques commencent le processus de définition de la composition de leur réseau, il y a des questions de conception pratiques importantes auxquelles ils doivent répondre, y compris les besoins généraux en matière d’architecture et de distance, les exigences de débit de données, les types de fibres et les coûts. Cet article traite de ces considérations et d'autres considérations clés.